This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SATA至SD卡适配器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591314/tusb9261-sata-to-sd-card-adapter

部件号:TUSB9261

是否可以使用TUSB9261构建SATA至SD卡适配器?  是否可以将SD卡连接到TUSB9261的SPI端口,并将数据从SATA端口实时传输到SD卡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以使用SPI。吞吐量将受到限制