This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:磁性中心分接头

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592074/dp83867is-magnetics-centre-tap

部件号:DP8.3867万IS

您好,TI:

Snla246a指出:"磁性元件的每个中心分接头都应通过0.1uF电容器独立地去耦合到地面"。 但是,具有集成磁性的RJ45连接器几乎总是将集成磁芯的中心接头直接连接在一起:

或更间接地:

并使此连接在单个引脚上可用。

问题:

1.这些带有集成磁性元件的RJ45连接器是否仍然可用(与上述第一句陈述相反),或者不能使用带有集成磁性元件的RJ45连接器操作DP8.3867万IS?

2.是否可以使用集成磁性元件操作?上述两种配置中哪一种是首选配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernhard,

    如您所述,集成磁性通常连接所有中心丝锥,但有些选项可用。 例如,DP8.3867万IRPAP EVM使用Wurth集成磁性部件号:7499111000A,分别引脚输出每个CT。

    我们不建议连接中心抽头,因为我们已经看到它会影响自动协商FLP的成形。 虽然它不会产生直接影响,但它不符合IEEE规范,一旦大量投入生产,可能会造成问题。

    此外,您所显示的第二个示意图将CMC置于变压器的PHY侧,建议不要将其用于DP8.3867万。

    如果找不到其他合适的集成插孔,我建议使用Wurth磁性元件,并使用DP8.3867万IRPAP EVM中的示例。

    此致,