This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:SN65DSI85-Q1输入/输出限制

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587761/sn65dsi85-q1-sn65dsi85-q1-input-output-limitation

部件号:SN65DSI85-Q1
主题中讨论的其它部件:SN65DSI85

您好,

我想请您确认以下使用案例是否可以接受。

*两路输入, 1920x720@60, 两路输出。

根据数据表,在双链路的情况下,最高154MHz似乎是限制。

所以以上的usecase是可以接受的。

不过,我想请你确认,我的理解是正确的,以防万一。

那么,您能否确认我的理解是否正确?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSI85支持每个输出通道154MHz。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joer-San,您好!

    很抱歉我的回复太晚了。

    我还有其他问题。

    您说过用户可以输入双通道和输出双通道。

    但是,根据数据表,似乎只提供一个系统作为LVDS的参考时钟。

    这是否意味着用户可以    分别输入双DSI数据和输出双LVDS数据,但这些源数据和距离数据应与限制相同?

    (例如:

    案例1:输入“A_DSI: 1920x720@60 和B_DSI 1920x720@60”,输出“A_LVDS: 1920x720@60 和B_LVDS 1920x720@60”

    案例2:输入“A_DSI: 1920x720@60 和B_DSI 1280x720@60”, 输出“A_LVDS: 1920x720@60 和B_LVDS 1280x720@60”

    案例1可用,但案例2不可用)

    我希望您确认用户是否可以单独操作通道A和通道B。

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida:

    您的理解是正确的。  两个信道的输出LVDS时钟  均来自DSI信道A时钟或外部参考时钟源。 因此,只有上面的案例1 是合适的。

    此致,

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joer-San,您好!

    感谢您的回复。

    让我补充一下您的答案。

    *当用户仅输入DSI通道B (DSI通道A没有数据/时钟输入)时,用户是否可以输出LVDS通道B?

    在这种情况下,用户 只能使用 外部参考时钟的LVDS时钟源(添加0x0A[0]=0),但我认为没有其他限制。

    我的理解是否正确?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida:

    当输出时钟的来源是REFCLK时,不需要在DSI 通道A中有输入时钟, 因此 它们 只能从DSI ChB传输到LVDS ChB。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joer-San,您好!

    感谢您的回复。

    >当输出时钟的来源是REFCLK时,不需要在DSI通道A中有输入时钟,因此它们只能从DSI ChB传输到LVDS ChB。

    在这种情况下,DSI时钟源和REFCLK源最好使用相同的振荡器,对吗?
    (如果DSI时钟源和REFCLK源使用了不同的振荡器,那么我认为用户应该使用SN65DSI85的线路缓冲器来满足计时。)

    巴西,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-san,

    即使您使用REFCLK作为LVDS 时钟的源 ,您仍然需要通道B的兼容性DPHY DSI时钟。您不能对DSI和REFCLK使用相同的时钟。

    此致