This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:HDMI 4K2K抖动失败

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591917/sn65dp159-hdmi-4k2k-jitter-fail

部件号:SN65DP159

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们使用SN65DP159,在HDMI 4K/2K分辨率下,抖动太强,测试报告失败。

有什么方法可以解决这种抖动?

感谢您的回复。

图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shutcheng,

    您是否可以联系TI FAE将此问题升级到HelpMe系统?  

    在这里,您可以安全地共享您的原理图,布局和测试报告。

    同时,您能否详细说明此应用程序?

    此致