This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:对VDD加电斜坡速率有何要求?

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591884/ds125df1610-any-requirements-for-vdd-ramp-rate-for-power-up

部件号:DS125DF1610

VDD的斜坡率是否有任何要求?  EVM尚未为DC/DC 电路填充,但如果要填充原理图中显示的值,则为10ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    功率斜坡速率没有硬性规格。  在内部,DF1610将等待且不执行任何操作,直到达到内部"电源良好"水平。   来自直流-直流转换器的任何受控斜坡速率都将正常工作。

    此致,