This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:VL电压级别

Guru**** 2930550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589375/trs3253e-vl-voltage-level

部件号:TRS3253E

您好,

我们应该如何决定VL的VOT级别?

目前我们需要电压和DIN为1,8V,我们是否应该为VL提供1.8V的电压?

Rin和DOUT是否也为1.8V?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    是的,VL引脚用于设置Rout和DIN的逻辑电压电平。 如果要使用1.8 -V级别,则应将VL设置为1.8 V

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    除了上述问题之外,客户还希望支持3.3V @ Rin和DOUT,我们是否可以支持此级别。  我们应该如何提供V+/V-/Vcc/VL?  我们可以为C1/C2/C3/C4设置0.1uF吗?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    只需确认-您是否要在RS-232线路上支持+/- 3.3 -V信令或0-V至3.3 -V信令? 这两种情况都不是RS-232的典型情况-您知道客户为什么想要这种情况吗?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    它仅为0V至3.3V。  他们的客户只是告诉他们需要支持这样的电压水平,没有透露更多信息,所以我们还不知道原因。  我们能否支持这一点?

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    听起来您需要电平转换器,而不是RS-232收发器。 这些器件用于在不同电压级别(1.8 V,3.3 V,5 V等)的单端逻辑信号之间转换。 如果您在此论坛上发帖,他们应该能够帮助您查找适合此应用程序的设备:

    e2e.ti.com/.../

    如果我错过了一些东西,并且出于某种原因需要RS-232收发器,请告诉我。

    最大