This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求RS232跟踪器解决方案

Guru**** 2862840 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591935/asking-for-the-rs232-traceiver-solution

主题中讨论的其他部件:TRS3122E


大家好,
我们是否有RS232示踪器的解决方案?
下面是结构图。 1.8V t0 10V。


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    查看TRS3122E。 它是2 TX / 2 RX RS-232收发器,支持1.8 V的逻辑电平。事实上,它允许独特的"电压三进器"操作模式,甚至允许VCC在没有高电压轨时向下扩展到1.8 V。 RS-232输出电压通常在3千欧负载下约为+/- 5 V (或稍高或稍低,具体取决于VCC电压),但这在RS-232部件中很常见。 (RS-232接收器足够敏感,通常不需要较大的电压摆幅。)

    请告知我们您对此部分的反馈以及您可能有的任何其他问题。

    此致,
    最大