This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:MAPSEL设置问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591275/ds90ub947-q1-mapsel-setting-issue

部件号:DS90UB947-Q1

很抱歉打扰。

 我们有关于像素映射的问题。

948时,我们使用了OpenLDI位映射 ,并将相同格式的视频源发送到947。

我们应该设置947 MAPSEL =0,对吗?

但是,我需要设置MAPSEL =1才能在面板上获得正确的屏幕。

数据表中是否有错误?(我们认为OpenLDI和SPWG在MAPSEL设置描述中交换。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人,
    请设置MAPSEL以配置OPLD映射或SPWG映射,格式也在UB947 d/s的第15~18页中引用
    MAPSEL:锁定到OLDI_MAPSEL (0x4F[7])。我们的D/s没有问题。
    请注意一个关键点,视频源格式? 您可以检查MSB是否在D3/D7上映射?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven:ä nen
    客户已检查视频源格式,并确保视频源正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人,
    感谢您的确认。 我检查了新的d/s (正在进行),它在映射(交换和OLDI)上有一个错误,MAPSEL设置和寄存器描述是向后的。 所以你是对的,很抱歉让你感到困惑。 我们将很快发布更新的D/s。 因此,请按照您的调试结果进行操作。 谢谢。

    此致,
    Steven