This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:接收器传播延迟时间-部件之间的变化

Guru**** 2930260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586553/sn65hvd78-receiver-propagation-delay-time---variation-between-parts

部件号:SN65HVD78

您好,

对于同步信号(10Mbits/s),使用4个驱动器SN65HVD78 (仅限接收器)。 这些驱动器具有相同的工作条件。 SN65HVD78之间的"接收器传播延迟时间"应考虑哪种变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yann,您好!

    SN65HVD78没有部件偏斜规格,因为我们在RS-485中看不到使用案例,就像我们在LVDS或其他差分信号技术中所做的那样,这些技术可发送时钟或通道相关数据(例如 HDMI–3个数据通道和一个时钟)。

    但是,我们可以使用接收器传播延迟特征参数数据来大致了解零件偏差是什么。 通过查看3.3V额定电压水平和最坏情况下125C温度下的特征参数数据,我们可以预计部分偏差的保守部分在5-10ns范围内。 该数据是通过30个单位的标准表征批次采集的。 如果您还有任何疑问,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的帮助!