This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:是否有“GPIOx remote enable”寄存器?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591592/ds90ub928q-q1-gpiox-remote-enable-register-is-available

部件号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,

我们的客户正在考虑Ds90UB927/928系统。
根据数据表,GPIO _REGx配置位2和位6已保留。
但是,ALP UI可以使用这些寄存器。

“GPIOx远程启用”寄存器是否可用?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有人知道吗?

    Regaerds,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nao,

    不能,'GPIO _REG'引脚只能由寄存器控制,而不能像其它引脚那样通过远程传递。 数据表正确。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jason-San

    感谢您的快速回复。

    此致,
    NAO