This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:均衡器的电流消耗

Guru**** 2588435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591651/tusb211-q1-current-consumption-by-eq

部件号:TUSB211-Q1

您好,

电流消耗是否因每个均衡器级别而异?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

       TUSB211-Q1的电流消耗因所配置的均衡器电平而异,因为该设备的作用是向HS信号注入电流。 但是,此变化取决于原始HS信号,因此我们决定使用一个范围来描述活动模式下的功耗(16mA - 20mA)。

    此致,

    迭戈。