This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:数据表中不提供散热垫的尺寸

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591014/dp83848k-dimension-of-thermal-pad-not-available-in-datasheet

部件号:DP8.3848万K

大家好,

我的一位客户正在寻找DP8.3848万K散热垫板的尺寸。 您能提供同样的帮助吗?

我们无法在数据表和包装详细信息中找到它。

此致,

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上一篇文章中链接的正确文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    此PDF不指定散热垫的大小。 4.5 mm 标记为两个极端引脚之间的距离。 您能验证吗?

    此致,
    Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahendra,

    很抱歉,该文档没有包含热垫信息。

    有关散热垫的信息和建议的PCB封装尺寸,请参阅随附的PDF。

    e2e.ti.com/.../DP8.3848万J_5F00_K_5F00_POD.pdf

    此致,