This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万EVM:TPS6.5983万EVM上的芯片版本是什么?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591580/tps65983evm-what-is-the-chip-version-on-tps65983evm

部件号:TPS6.5983万EVM

是否有人知道TPS6.5983万EVM上的TPS6.5938万芯片版本是什么? TPS6.5983万或TPS6.5983万B?

非常感谢。

此致,

Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Morris,

    TPS6.5983万-EVM上的芯片版本是TPS6.5983万。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    感谢您回答我的问题。
    您知道使用TPS6.5983万B的EVM吗?
    非常感谢。
    此致,
    Morris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Morris,

    我们没有TPS6.5983万B-EVM。

    谢谢!
    Eric