This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:TS3USB31E

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588744/ts3usb31e-ts3usb31e

部件号:TS3USB31E

您好,

  TS3USB31E的HSD+/-和D+/-之间是否有方向?

如果没有,HSD+/-和D+/-的哪一侧集成了ESD保护?

此致

张青云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,

    开关是双向的,所有引脚具有相同的ESD额定值,即8kV HBM和1kV CDM。

    此致
    Cevin