This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文]  SPI至CAN总线控制器的alt解决方案

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591761/asking-for-the-alt-solution-to-spi-to-can-bus-controller

大家好,
我们是否有SPI至CAN总线控制器的解决方案?
1个SPI总线输入;4个CAN总线输出

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我们目前没有这样的设备,但我有兴趣了解更多有关该应用的信息,以及它如何与我们未来计划的设备相交叉。 您能否向我发送电子邮件进行讨论?

    谢谢!
    最大