This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:TLK1501的单向路径

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/588064/tlk1501-one-way-path-for-tlk1501

部件号:TLK1501

您好,

  TLK1501是否只能朝一个方向运行? 所以我在一端传输,在另一端接收, 而不是在另一端接收。

谢谢你

最佳

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vignesh,

    是的,这是可能的,因为传输路径独立于接收路径。 请查看数据表中TLK1501的结构图。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,非常 有帮助。 我一定要看看TLK1501数据表的结构图。

    最佳

    Vignesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。 如果有新问题,请打开新的TT。

    此致,
    路易斯