This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:BQ2.4392万上的1.2 认证

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589050/bq24392-bc1-2-certification-on-bq24392

部件号:BQ2.4392万
大家好,

我们正在评估BQ2.4392万IC,在这种情况下,当Good BAT为高电平时,它将作为标准下流端口工作,并且正在连接。

当我们在专用充电端口(DCD)中使用时,D-和D+短路(使用充电器适配器),设备不能全电流充电,并显示为慢速充电。

DCD模式不工作

此致,

Sandeep V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep,I DP/DM范围图解捕获将帮助确定发生了什么。 数据表中的流程图可以指导我们调试问题