This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204B:以这种方式使用SN65MLVD204B有任何潜在风险?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591604/sn65mlvd204b-any-potential-risk-to-use-sn65mlvd204b-this-way

部件号:SN65MLVD204B

大家好,

我的客户对SN65MLVD204B的使用有疑问,我想再次与您确认是否存在这些风险,请告诉我,谢谢!

通常对于点对点应用,如果我们使用一个SN65MLVD204B作为专用TX,并使用另一个SN65MLVD204B作为专用RX,如下所示(抱歉,这只是一个简单的图片,未显示终端调整器):

但是,与上述正常连接相比,客户希望与我们联系,了解以下连接是否存在在系统长时间运行期间损坏SN65MLVD204B的风险。 如果是,请告诉我为什么? 如果此异常连接允许此类应用?(注意:不要在意极性问题,客户可以处理)。

此致,

张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我忘记连接异常连接,请在下面找到:

    此致,

    张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sulyn,

    如果这些MLVD204设备中的一个始终配置为接收器,而另一个始终配置为驱动程序,则通过A - B连接时不会出现问题。

    此致,