您好,
我们在定制Proto板中使用TPS6.5982万 PD控制器,能够测试备用模式DP,USB Gen2和PD接收器功能。
在PD接收器功能中,我们有5#高电流LED连接到PP_EXT滑轨。 我们可以通过控制FET栅极引脚来控制这些LED,如所附快照中所示。
即使我们也能够控制LED (开和关),以满足我们的电源需求。
我们的要求包括测量电流下沉。 我们使用 Aardvark编程器(I2C)来访问PD控制器寄存器。 即使我们能够读取电压@ VBUS,SENSEP,GPIO等,但如果我读取I_PP_EXT (通过PP_EXT路径的电流),则使用TI实用程序时始终为0A。 如果我使用数字万用表测量,然后使用12V PP_EXT测量,则电流消耗为~90mA。
我还附上了感应电阻器原理图供您参考。 我知道通过PP_HV的电流在电流阱中时无法通过ADC读取。 但是,数据表显示,如果使用10mohm R (sense),则可以读取I_PP_EXT。 [RSENSE.RSENSE. 8.3 3.12 外部HV电源开关作为接收器]
我们使用了"RL0805FR-7W0R01L"作为感应电阻。
请建议我们如何进一步使用内部ADC以数字方式读取电流。
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/138/8512.PP_5F00_EXT_5F00_SNK.zip
谨致问候,
Hariprasad Bhat