This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C3243:有关ESD规格的问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591723/sn75c3243-question-about-esd-specification

部件号:SN75C3243

客户正在测试SN75C3243的ESD等级,有几个设备运行异常。

请告诉我以下三点。

①Is 15kV HBM之外的其他产品是否有ESD规范? (DIN / DOUT等级等)

②Are DIN和DOUT应该连接TVS二极管?

③After ESD测试,少数设备是浮动输出,是否可能发生这种情况?

 

【背景】

・ESD测试条件:11kV/0.5秒(×多次)

・异常操作:ESD测试后,DOUT下降0.8V~1.0V (正常为5V输出)

・在ESD测试后,所有DIN都没有问题。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,

    此部件仅适用于HBM ESD (最高15 kV)。 如果您需要使部件承受高应力瞬变,可以在外部使用TVS二极管。 与低电压逻辑信号(通常保留在应用PCB上)相比,这更可能是RS-232信号(外部接口)上的信号。

    通常ESD故障会导致短路或泄漏增加,而不是浮动输出,但高电流应力可能会导致装置出现断路故障(浮动输出)。

    如果您想更好地了解这些装置损坏的性质,您可以请求TI执行故障分析。 如果您需要有关如何执行此流程的任何说明,请告诉我。

    此致,
    最大