This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:带有TPS6.5983万B PD FW v的TBT3器件坞站1.36 无法通电。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589957/tps65983b-tbt3-device-dock-with-tps65983b-pd-fw-v1-36-can-not-power-on

部件号:TPS6.5983万B

您好,TI:

我将TPS6.5983万B PD FW v.1.36 和闪存连接到我们的TBT3器件坞站。

GPIO7设置为Plug事件,但从未将其断言为高。 我们需要它来打开设备坞站电源导轨。

我可以发送PD FW v 1.36 作为参考。

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    您是否能够通过Type-C端口签订PD合同?
    您是否可以将您的PJT文件发送给我以供我查看?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    我已向您发送私人信息,请将您的邮件提供给我。
    谢谢!
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Leo,

    我将关闭此线程。