This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:PCB设计上的CANH和CANL阻抗控制

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591735/sn65hvd251-impedance-control-of-canh-and-canl-on-pcb-design

部件号:SN65HVD251

尊敬的技术支持团队:

我有 一个关于SN65HVD251的问题。

 您是否注意到PCB设计上的CANH和CANL阻抗控制?

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD:

    CAN通常与具有120欧姆差分特性阻抗的电缆一起使用,因此最好将印刷电路板线路布置为120欧姆差分或60欧姆单端。

    此致,
    最大