This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:说明-如何在接收器中使用DP130

Guru**** 2750085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591039/sn75dp130-clarification---how-to-use-dp130-in-a-sink

部件号:SN75DP130

我们正在将DP130设计成新的DP接收卡,驱动FPGA。

应用手册SLLA349告诉我们关闭链路链路模式,并通过I2C设置设备。 示例代码将DPCD寄存器"LINK_BW_SET_"(addr 0x100)设置为5.4GHz。

这是否适用于所有费率? 即使link_training_enable=0,AUX侦听仍会自动设置吗? 或者,我们是否希望在链路培训期间通过I2C实时将正确的值写入LINK_BW_SET?

谢谢..

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    LINK_BW_SET = 5.4Gbps也可用于较低的数据速率。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您的快速回复,
    谢谢,
    尼克