This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S214:TPD4S214 DET引脚问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591239/tpd4s214-tpd4s214-det-pin-issue

部件号:TPD4S214

你(们)好

我们在设计TPD4S214时遇到了问题,并进行了咨询。

FLT引脚和ADJ引脚在电路中浮动,EN引脚由控制器控制。

问题是DET引脚的信号被设置为“低”,无法更改。

当USB连接和连接都被禁用时,DET引脚为低电平。

DET引脚与控制器有电路连接。

我想知道FL引脚和ADJ引脚是否浮动,以及DET引脚是否无法更换。

还有一个问题。 是否可以检查TPD4S214规格是否具有同时支持Host和OTG的汽车产品?

谢谢!

此致,  

Tyler



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler,

    FLT引脚未连接正常。 但是,ADJ引脚是一个输入端,应连接。 如果您不担心过电流,请在其上放置一个45kOhm电阻器。

    另外,当USB控制器和连接器都被禁用时,DET针脚应关闭。

    您能否给我发送一份您所说的情况的示意图和波形?

    此致,

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Cameron

    我对你的回答感到满意。
    将电阻器连接到ADJ引脚,测试并重试。

    谢谢。

    此致,
    Tyler