This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1230:备用设备或电路配置

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590224/afe1230-alternative-device-or-circuit-configuration

部件号:AFE1230

您好,支持团队,

我们的客户正在研究使用G.SHDSL进行通信。
客户想要使用AFE 1230,但其状态为NRND。
我想知道AFE 1230的替代设备是什么?

如果没有替代设备,我认为必须从单个设备进行配置。
您能告诉我如何使用最佳设备来组成它吗?
例如,
16位AD转换器?
16位DA转换器?
Rx输入放大器?
Tx驱动的差分放大器?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san


    此问题已发送给几个不同的组。 目前,我没有向您提出任何建议。 AFE1230是15年前针对特定应用进行的设计。 设计的前端部分基于AMC1203/AMC1205的1205的接收器,而传输部分则采用自定义设计。

    您可能会将来自离散ADC和DAC组件的类似系统组合在一起,但大多数设计都需要有关与G.SHDSL相关的模拟和数字滤波的详细信息,我不是此应用的专家。 我认为我们对建立类似的制度没有多大帮助。


    吴若瑟