This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0421:扩频时钟(SSC)输入

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421, DS92LV0422, DS92LV2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587622/ds92lv0421-spread-spectrum-clocking-ssc-input

部件号:DS92LV0421
主题中讨论的其他部件: DS92LV0422DS92LV2422

嗨,E2E门徒

我们的客户正在考虑DS92LV0421。
根据数据表,DS92LV0421可以从主机源跟踪扩频时钟(SSC)。
DOUT+-信号是否受扩展频谱时钟(SSC)输入的影响?

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我的客户要求我回答这个问题。
    感谢您的大力支持。

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nao,

    DS92LV0421串行器可以跟踪扩频时钟(SSC),这是正确的。 DS92LV0421不会清除SSC,因此会将其传递到输出并由反序列化器接收。 如果SSC由主机源提供,请确保满足SSC兼容性条件,以确保DS92LV0421和DS92LV0422正常运行。 我从下面的数据表复制了该部分。

    7.3 .4.2 .2串行器扩频兼容性
    串行器RXCLKIN能够从主机源跟踪扩频时钟(SSC)。 RXCLKIN可接受高达35kHz调制的扩频跟踪以及±μ A 0.5 ,±1或±μ A 2 % 偏差(中心展频)。 RXCLKIN输入的最大条件是:35 kHz调制频率和±Ω 2 % (4 % 总计)振幅偏差。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-san

    感谢您的反馈。
    我知道DS92LV0421不会清除SSC输入。

    请让我再提几个问题。
    1.在DS92LV0422中可在何处清除SSC?
    我猜通过DS92LV0422中SSCG模块的时钟清除了SSC。
    如果启用了SSCG模块,则时钟和数据输出均由新的SSCG时钟调制。
    我的理解是否正确?

    2.当我们使用DS92LV0421 + DS92LV2422时,此功能是否相同?

    此致,
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nao-san,

    请让我在下面回答您的后续问题。

    1.在DS92LV0422中可在何处清除SSC?
    我猜通过DS92LV0422中SSCG模块的时钟清除了SSC。
    如果启用了SSCG模块,则时钟和数据输出均由新的SSCG时钟调制。
    我的理解是否正确?
    [rh]在解串器中也没有清除SSC (DS92LV0422)。 SSC将通过解串器,并在数据和时钟输出上输出。

    如果将SSC输入序列化器/反序列化器,则建议不要在反序列化器上启用SSCG。

    2.当我们使用DS92LV0421 + DS92LV2422时,此功能是否相同?
    [rh] DS92LV0422和DS92LV2422上的功能相同。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-san

    感谢您的反馈。

    我还有一个关于SSC投入的问题。
    您说过SSC不会在解串器中清除(DS92LV0422)。
    TxOUTx+-(DS92LV0422,DS92LV2422)信号受扩展频谱时钟(SSC)输入影响的程度,
    如果我们输入以下条件? 当然,在反序列化程序上禁用SSCG。

    =========
    7.3 .4.2 .2串行器扩频兼容性
    串行器RXCLKIN能够从主机源跟踪扩频时钟(SSC)。
    RXCLKIN可接受高达35kHz调制的扩频追踪和±Ω 0.5 ,±Ω 1或±Ω 2 %
    偏差(中心分布)。
    RXCLKIN输入的最大条件是:35 kHz调制频率和振幅
    ±2 % (4 % 合计)的偏差。
    =========

    此致,
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nao-san,

    TxOUT和TxClkout将具有与串行器的SSC输入相同的调制。 请遵循您之前的回答中提及的SSC兼容性。

    7.3 .4.2 .2串行器扩频兼容性
    串行器RXCLKIN能够从主机源跟踪扩频时钟(SSC)。
    RXCLKIN可接受高达35kHz调制的扩频追踪和±Ω 0.5 ,±Ω 1或±Ω 2 %
    偏差(中心分布)。
    RXCLKIN输入的最大条件是:35 kHz调制频率和振幅
    ±2 % (4 % 合计)的偏差。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-san

    感谢您的快速反馈。
    我们的客户开始认真评估连接DS92LV0422和DS92LV2422。
    因此,他们对IBIS模型有一些疑问。

    1. DS92LV0422和DS92LV2422 IBIS模型能否相互确认连接?
    2.这些型号能否确认均衡器和去死机功能?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nao-san,

    请让我研究一下IBIS模型所要求的功能。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安-桑

    我不熟悉IBIS模型。

    那么,请告诉我我,我应该针对所请求的功能调查IBIS模型的哪些方面?

    此致,

    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nao-san,

    我正在跟进建模团队,以确定当前模型是否可以建模高速数据线。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-san

    我研究了DS92LV0421/2422的2422的IBIS模型。
    dout +和rin +是"NC (无连接)"。
    所以,这表明我们无法相互确认连接,对吗?

    然后,我们需要IBIS-AMI模型,如果确认均衡器和去平衡器的功能,对吗?
    请您分享IBIS-AMI模型吗?

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nao-san,

    您可以正确地确定高速链路当前在IBIS模型中不可用。 IBIS-AMI尚未生成。 我将调查我们能否生成IBIS-AMI模型,如果可以,需要多长时间。 另一个选项是客户使用EVM测试这些设备。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-san

    感谢您的回复。
    我正在等待您对IBIS-AMI模型的反馈。

    此致,
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-san

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    NAO