This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Vref 1电压泄漏问题

Guru**** 2773135 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591249/pca9306-vref-1-voltage-leakage-problem

部件号:PCA9306

在VreF1时,测得的电压为2.5V。  但此端口为1.8V。  我也在E2E上看到了simmilar问题。 但我无法确定正确答案。

我把我的原理图标出来了。  PCA9306有5个块。  在1.8V点处,测量为2.5V。  VREF2和EN通过R 220Kohm连接到3.3V。

我做了很多评论。 但结果没有成功。


如果您能告诉我们为什么会发生这种情况,我将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SungRok:

    从Vref2到VreF1将出现少量泄漏。 Vref2上拉电阻器有助于限制此值,因此您应确保仔细检查其值。 尽管Vref2上的电阻足够大,但如果提供VreF1的电源无法吸收电流,则VreF1上的电压可能会增加。 在这种情况下,VreF1上的大下拉电阻器(例如270千欧)应该会有所帮助。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max。

    感谢您的快速回复。
    我在每个VreF1位置安装了250kohm电阻器。 因此,VreF1电压测量值为1.9xxVolt。 不是1.8V。
    但我没关系。 这很好。

    如果您知道I2C电平转换器没有这个问题,请推荐它。

    无论如何,感谢您的支持。

    此致,
    SungRok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好SungRok:
    1.8V导轨上还有什么? 该供油轨上是否没有其他负载? 我无法读取原理图上的图像,您用于产生1.8V导轨的部件是什么? 如果您在1.8V上没有负载,它可能会进入浮动在1.8V以上的状态。 您可以考虑使用并联电压调节器。 这意味着它可以吸收电流来调节电流,使其保持在1.8V。 您是否有严格的电源要求?

    此外,您能否确认sda1/SCL1上的上拉电阻值是否为470欧姆? 如果您使用的电阻为470欧姆,看起来像一个强拉电阻,您是否有大量电容负载? 您尝试通信的频率是多少? 100kHz,400kHz???

    我想了解更多有关该应用程序的信息,您能否详细说明您尝试做什么? 这似乎是一个独特的应用程序。
    Francis Houde