This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:DS280MB810

Guru**** 2933290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591504/ds280mb810-ds280mb810

部件号:DS280MB810

我们希望在新设计中使用此设备。 我们可以通过此部件的最小频率是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin,

    最小频率接近直流电。  限制是输入和输出连接交流的要求。  这些输入具有集成的交流电容器。

    我不推荐将此产品用于PCIe应用。  接收器未直接端接至GND,这是PCIe接收器检测的要求。

    请注意,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好