This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:从外部向OUTPin施加电压

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591270/tps2066-apply-voltage-from-the-outside-to-the-outpin

部件号:TPS2066

您好,

我正在考虑绩效评估中的以下内容。
如图所示。
在电压施加到输入的情况下,是否可以将电压从外部施加到输出针脚?
将其关闭。
如果输出处的电压高于输入处的电压,它是否会从输出返回到输入?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果EN1 = 1 (电源开关禁用),则从OUT1至In的电流将被阻止。 如果EN1 = 0 (电源开关启用),则电流可以从OUT1流向输入。