请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3848万I 大家好,
我最近对 两年前构建的其中一个主板进行了故障排除。 问题是,它在Window XP (设置以太网连接和通信)下工作正常,但在64 Window 7下工作不正常(显示本地网络已断开)
我很好奇这是否是因为旧的DP8.3848万I芯片( 序列号: VM87AC / DP8.3848万VV / VBI)加载了过时的固件。
顺便提一下,我有另一个具有相同芯片类型和不同序列号 ( 序列号 : 4CW0667/ DP8.3848万VV/VBI )的内置主板,工作正常。
请随时提供任何建议。 提前感谢您的参与。