This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:USB-2-MDIO

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590113/usb-2-mdio-usb-2-mdio

部件号:USB-2-MDIO

您好,

我正在使用USB-2-MDIO接口从Marvell向以太网交换机中的寄存器写入数据。 最初当我阅读注册器时,我得到了

寄存器0001为:FFFF

任何寄存器都会发生这种情况。

稍后我尝试将数据写入寄存器。假设我尝试将FFFE写入寄存器0001,它显示:

寄存器0001为:FFFE

当我再次阅读它的FFFF时。

寄存器0001为:FFFF

我无法写入寄存器进行配置,请您在这方面帮助我吗?

谢谢!

Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramya:

    我设计的固件仅适用于TI扩展寄存器访问。
    您需要将'Extended Register (扩展寄存器)'更改为No (否)

    这将使您能够访问基本32个寄存器。 如果需要访问0x1Fh以外的寄存器,则必须手动执行,因为“扩展寄存器”选项卡将仅使用TI供应商特定的MMD = 1F。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ross:

    非常感谢您的回复。 这真的很有帮助。

    谢谢!

    Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    我正在使用单芯片寻址,根据单芯片的交换机数据表,我们将PHY地址设置为0万。 因此,现在,当我尝试查找PHY时,所有32 (0到31) PHY ID都必须可用。 但我只看到PHY ID:16,17,18,19,20, 21,22和27,28,29可用。 它不适用于其他PHY ID。 您是否知道为什么会出现这种情况?

    谢谢!
    Ramya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramya:

    我不确定您尝试使用交换机的模式。 您使用的是什么交换机? 数据表是否可用,以便我查看?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回复。 单芯片寻址模式是 所有设备响应所有32个可用SMI 设备地址的模式。 遗憾的是,数据表仍然保密,无法转发。 我现在了解到交换机的端口在内部接收这些SMI设备地址,并且USB2MDIO应用程序正在将其读取为可用的PHY ID。 但我看到 可用PHY ID的数量多于交换机上可用端口的数量(尽管每个端口最多连接1个设备)。

    谢谢!

    Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramya:

    如果我们无法了解单芯片寻址模式的具体工作方式,我们将很难为您提供帮助。 我们的USB-2-MDIO器件设计用于单或双外部TI PHY,不能保证在其之外使用。

    我可以告诉您,我们的“查找PHY ID”功能只是从0到31依次查询所有32个PHY地址,并在收到响应时进行报告。 如果Marvell交换机的特殊模式使其内部设备响应所有地址,而我无法详细查看该模式,那么我无法提供比USB-2-MDIO工具更多的信息。

    此致,