This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:snls504b

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591356/dp83867is-snls504b

部件号:DP8.3867万IS
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E

大家好,在从以前版本的snls504b中删除了未记录的TDR寄存器之后,表14中位5的位名称在当前可用的版本中似乎丢失了。 或者当前简称是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernhard,

    Bit[5]表14的当前短名称与之前版本的DP8.3867万E数据表中所示相同。

    bit[5]控制10BASE-te半双工通告。

    此致,