This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:是否可以在不更改软件的情况下使用它?

Guru**** 2466960 points
Other Parts Discussed in Thread: NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591218/ns16c2552-can-it-be-used-without-software-change

部件号:NS16C2552

您好,

目前使用XR16L2552,44PLCC (EXAR),我计划更改为NS16C2552,44PLCC (TI)。

让我提出一个有关设备更改的问题。
软件目前设计用于XR16L2552,44PLCC (EXAR),
但是,它是否可以在不更改软件的情况下用于NS16C2552,44PLCC (TI)?

就注册地图而言,我相信软件可以不加更改地持续使用。
其他时间安排等是否有不同的部分?

此致
chafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    此设备是直接插入式更换设备,不需要对软件进行修改。 如果您有任何其他问题或疑虑,请告知我们。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Max-San

    感谢您的早日回复。
    出现问题时,我会再次访问它。

    谢谢!

    此致,

    Cafain