This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/NS16C2552:IBIS型号

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591007/webench-tools-ns16c2552-ibis-model

部件号:NS16C2552

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我正在寻找NS16C2552TBS/NOPB的IBIS模型。

在哪里可以获得IBIS模型?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seishin,

    遗憾的是,我不相信已经为该设备开发了IBIS模型。 您可以在此处找到其他一些UART设备的仿真模型:

    www.ti.com/.../analoguetechdoc_hh.tsp

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的MAX:

    感谢您的及时回复。

    我理解。

    此致,
    Seishin