This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DS90UB964-Q1:DS90UB964帧计数检查方法

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/591019/ccs-ds90ub964-q1-ds90ub964-frame-count-check-method

部件号:DS90UB964-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

你好,我是Lee。

我尝试找到DS90UB964的真实帧计数方法。

如何检查Real Image的帧数?

是否存在与帧校验相关的库或数据表。

如果有人知道这种方法,Plz会告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    DS90UB964不报告帧数。  但是,下一代设备DS90UB960将报告此问题。  有关更多信息,请联系您当地的TI支持人员。

    此致,

    达沃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。