This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:复位...复位期间保持低电平有何影响?

Guru**** 2467180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589251/ds125df1610-reset-what-is-impact-of-leaving-it-low-during-reset

部件号:DS125DF1610

数据表显示:"不建议将 RESET_IO终端保持在逻辑低电平状态较长时间。"  它还建议在通电过程中使用逻辑高电平,然后驾驶至逻辑低电平。  

如果在重置过程中将RESET_IO驱动为低电平,会出现什么情况?  它可能是100毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉出RESET_IO引脚(低)会将重新计时器置于重置状态。 可以将此引脚脉冲低到100ms以执行重置,只要您随后将其拉高以进行正常操作。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    DPS应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您的描述,此IC的重置与任何其他重置之间没有区别。  但是,数据表详细描述了RESET_N在通电过程中应如何高(或上升)。  所以我想我的真正问题是:如果我在通电期间保持RESET_N低电平,然后在电源稳定后释放它,会发生什么情况?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议在RESET_N低电平下启动。 它可能导致重新计时器寄存器 初始化不正确。