This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:OVP响应时间

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590942/tpd1s414-ovp-response-time

部件号:TPD1S414

您好,

在数据表中,它指出对nFET关闭的OVP响应时间最大为100ns 但图7的显示方式不同。 我应该遵循哪一项? 完全切断的确切阈值是多少?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我理解您所说的内容。 但是,如果您在图7中看到,在VBUS_CON超过6.2V阈值(TPD1S414的OVP限制)约70ns后,您会看到VBUS_SYS下降。

    此时,到VBUS_SYS的FET完全关闭。 你看到的是从0的尾线到VBUS_SYS上的电容器的放电。

    因此,要回答您的问题,它何时完全关闭完全取决于VBUS_SYS一侧的电容器大小。

    此外,数据表的8.2 .2.3 章节也很好地解释了为什么会出现这种电容。


    此致,

    Cameron