主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万, TPS6.5983万B
我有一些硬件和软件问题。
我正在尝试以菊花链方式连接多个TPS6.5982万,但文档中对此并不清楚。 另外,我还尝试了解应用程序自定义工具。 但文档与版本2.15 不一致。
以下是我的问题:
硬件
1.我想以菊花链方式连接TPS6.5982万,但数据表不清楚:您可以以菊花链方式连接多少?
2,如何? 我猜是从站RX上的'主站'的TX,依此类推。 但当我阅读数据表时,我感到困惑。
UART_TX是UART_RX的@,您必须将UART_TX连接到下一个设备的TX。 但我还必须将UART_RX连接到TX。
| E2 | UART_TX | 数字输出 | 端口多路复用器引脚 | UART_RX | UART串行传输数据。 将引脚连接到另一个TPS6.5982万 UART_TX以共享固件。 未连接到另一个TPS6.5982万时,将UART_RX连接到UART_TX |
| F2 | UART_RX | 数字输入 | 端口多路复用器引脚 | 数字输入 | UART串行接收数据。 将引脚连接到另一个TPS6.5982万 UART_TX以共享固件。 当未通过100 kΩ 电阻连接到另一个TPS6.5982万和接地引脚时,将UART_RX连接到UART_TX。 |
3.在菊花链中,设备是否应同时启动以加载固件? 或者,举例来说,芯片2是否可以在5分钟后加载固件? 要执行此操作,是否应取消连接到主设备RX的最后一个设备的TX?
应用程序自定义工具:
4.设备初始化链:
在手册(slvuar8a)中 ,我发现:'允许用户在单个映像中保存最多三个设备的唯一配置以同时闪存(通过UART)' ,但我只能选择2而不是3。 这也是我可以菊花链连接多少设备吗? 或者总共是8个。 因为数据表中介绍了7个从属地址。 (数据表:第79页)
SPI所有者,UART Master 0 (主要) 0 Ω 0x00
UART从机7 38.3 kΩ 0x01
UART从属6 84.5 kΩ 0x02
UART从机5140 kΩ 0x03
UART从机4205 kΩ 0x04
UART从机3280 kΩ 0x05
UART从机2374 kΩ 0x06
UART从机1 (辅助)打开0x07
5.配置数据集:
我可以选择6个配置集,这是我可以通过GPIO选择的设置,以便在系统启动时加载? 这是否与slvuaf8c (第13页)中的配置相同? 但有16种不同的配置... 如何做到这一点? 或者这是不是别的东西
6. 配置数据集:
虚拟针脚带设置的功能是什么?
7.在哪里可以找到EVM模块的项目文件而不是二进制文件?
此致,
Pieter