This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1.6292万GR带宽

Guru**** 2467150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590326/sn74cbtlv16292gr-bandwidth

部件号:SN74CBTLV1.6292万GR

我在规格中找不到SN74CBTLV1.6292万GR的带宽,从哪里可以获得 带宽信息,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户343.4218万:

    遗憾的是,我们的大多数SN74CBTxx器件没有数据表中包含的带宽规格,但可以在我们的一个宣传材料中找到:

    在上述链接选择指南中,下表列出了这些部件的带宽。  根据本指南,预期带宽为200 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,它对我很有帮助,非常感谢!