This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:tusb320电压通告配置和充电通告

Guru**** 2467910 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590200/tusb320-tusb320-voltage-advertise-configuration-and-charging-advertise

部件号:TUSB320
我需要使用具有USB 2.0 数据的通电和断电功能的USB C型连接器。 我已经研究过tusb320的USB c cc功能解决方案。 我需要将其用作主机并为(设备)端口充电。 我相信这是DPF。 该设备在2安培左右时只能获取5伏电压,在600毫安左右时只能输出5伏电压。 我想知道如何通过i2c发送tusb320这种规格。 感谢大家的帮助 ,Jonah ,如果我不清楚,请让我更具体一点。 我知道tusb320不提供电源位,它广播了设备Cavan的电源,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       使用I2C,您只需配置寄存器8即可更改所需的电流(500mA,1.5A和3A),这样连接的UFP设备就可以检测到所提供的功率配置文件。 一旦TUSB320检测到连接,它将断引脚,因此I2C主设备可以读取连接状态,并在需要时激活VBUS开关。 也可以使用ID引脚启用电源开关,因为TUSB320在检测到成功连接时将ID终端断言为低电平。 有关详细信息,请参阅数据表的第7和第8节。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cortes先生,

    感谢您的响应。 您的回答非常有帮助,因为我相对较新,仍在调整以读取数据表。非常感谢。重新评估后,您是否可以说tusb320检测到应该发送的内容,但不控制发送?

    您是否有任何芯片建议,以便端口可以输出和接收电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       不幸的是,不能,根据USB规范,您必须单独拥有CC控制器(在本例中为TUSB320)和VBUS开关,仅允许功率传输控制器处理VBUS切换,但这些实体要复杂得多,能够绘制/输出高达60W的功率。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,
    您是否有建议用于5V 20 A双向电源开关的芯片。

    非常感谢,
    Vesper
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vesper,

      无PD负极的VBUS电流(如使用TUSB320)最大为3A。 您可以从交换机下面的链接中选择最适合您的解决方案:

    http://www.ti.com/lsds/ti/interface/usb-type-c-and-power-delivery-products.page#

    http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/fixed-current-limited-switch-products.page#

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Diego,这是一个愉快的经历