This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:使用3V3 RS485收发器时,保存偏压(上拉)电压失败。

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590339/sn65hvd75-fail-save-biasing-pull-up-voltage-when-using-a-3v3-rs485-tranceiver

部件号:SN65HVD75

尊敬的先生,女士:

我使用3V3 RS485收发器。 我需要外部故障保存偏置,因为收发器是主设备,我不知道RS485总线上连接了哪些设备。 我使用" slyt324"中的设置。

1.我说得对,我需要外部故障保存租赁吗?

2.如果有。 必须将上拉连接至5V或3V3? 其它设备可以通过47k (BACnet)连接到5V,但在Modbus设置中,通常不会将上拉添加到从属设备。

Rody

当使用3V3 RS485收发器时,我添加并失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rody:

    1.是的,您将需要故障安全偏置此设备没有集成的故障安全偏置。

    2.您可以使用3V3导轨进行故障安全偏置,但如果可能存在故障安全或其他偏置,则必须考虑一些问题,下面的帖子讨论如下: https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/p/56.0275万/2051404#2051404。205.1404万。</s>205.1404万

    如果您可以使用5V导轨并将其用于故障安全偏置,则线路上的所有RS-485设备都不会出现问题。 这篇文章解释了这一点: https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/t/9.326万。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Daniel Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rody:


    抱歉,我犯了一个错误,SN65HVD75具有内部故障安全偏置。 关于问题1。 如果知道线路上的所有其他设备都具有内部故障安全偏置,则无需添加外部故障安全偏置,但如果某些收发器可能没有内部故障安全偏置,则最好添加外部偏置以确保安全。 即使所有设备都具有内部故障安全偏置,添加外部故障安全偏置也不会有损。


    此致
    Daniel Noel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    请验证我是否真的理解这一点:

    旁路电阻器仅在总线处于空闲状态(没有人在传输)时定义总线。 因此,当绕过到3V3时,A和B上的总线电压较低,但如果共模电压大于200mV,则这不是问题。 A和B上的实际电压不重要,但必须介于-7V和12V之间。 因此,当其他器件在总线上具有高达5V的上拉电压时,将二极管与上拉电阻器串联以阻止至3V3的总线电流不是问题。 当使用正常二极管时,总线会偏置为2.7V。  

    我不希望有第二个故障保存网络,但我当然不确定,因为我不知道我们的应用程序在哪个网络中使用。 我希望在BACnet设置中有47k上拉的设备。

    我使用3V3收发器的唯一原因是我不知道如何在我的板上制造5V电压。 我不需要它来做任何其他事情。 如果系统中有5V电压,为什么使用3V3收发器而不是5V收发器? 因此,绕过5V和使用3V3收发器对我来说毫无意义。

    使用旁路至3V3,减小偏置电阻器的值。 我最后使用501E进行上拉和下拉,以及A和B之间的120E电阻。设备的最大数量也降低到8。 如果使用阻断二极管,则上拉电压降至3V (肖特基),必须再次降低偏置电阻器。 这意味着连接到总线的设备更少。 我的结论是,使用3V3的阻断二极管是不实际的!

    此致,

    Rody。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rody:

    是的,正确。 二极管主要用于保护您的电源,防止电流吸入。 您可能需要返回并使用新的上拉和下拉电阻计算端接电阻,它不应再是120Ω Ω。 另外需要注意 的是,应用手册中的nMAX是您的网络可通过 此故障安全偏置支持的装置负载(UL)数量,SN65HVD75是3/20 UL设备。 因此,您的设备最多可以在网络上有53个(不考虑网络上的其他设备),并且仍略低于8 UL。

    此致,

    Daniel Noel