This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:能否告诉我UCC2.152万的相关信息?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590228/ucc21520-could-you-tell-me-about-ucc21520

部件号:UCC2.152万
你好,团队成员。

我试图销售UCC2.152万,用于驱动安装在VVVF火车上的IGBT。

请告诉我关于UCC2.152万的问题。 
 ·虽然数据表中有以下描述,但在DC中识别是否可以?

·交流电时的耐电压是多少?

请帮帮我。

此致,
Sekiguchi Masumi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部IC间距/设计Masumi支持从一个通道到另一个通道的1.5KVpk功能隔离。  在实践中,客户必须考虑引脚到引脚间距,PCB设计规则,污染程度以及PCB是否涂覆以确定最大总线电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,Peter-San。

    我还不知道,请告诉我。

    这是支持1.5 Vpk,在直流电平耐受电压下是否稍低?
    (如果它可以分辨,请告诉我它是什么电压。)

    此致,
    Sekiguchi Masumi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 该值用于稳态峰值或循环峰值。