This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:当Vcc低于2.3V时,D+/D-是否连接1D+/1D-或"D+/2D-?

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590468/ts3usb221e-does-d-d--connect-1d-1d--or-d-2d--when-vcc-is-less-than-2-3v

部件号:TS3USB221E

大家好,

  当Vcc小于2.3V时,内部开关(D+/D-到1D+/1D-,D+/D-到2D+/2D-)是否断开?
我相信这并非总是正确的,但我想在发生这种情况时加以证实。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    假设是正确的,这是因为交换机必须极化才能正常工作。

    此致,
    迭戈。