This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:考虑勘误后的开机顺序

Guru**** 2467260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/589947/tusb9261-power-up-sequence-after-considering-errata

部件号:TUSB9261

尊敬的专家:

我的客户在考虑勘误表后,希望确认TUSB9261的通电顺序。

您能看到以下问题并提出建议吗?

——问题——

根据数据表,同时推荐的核心功率(VDD=1.1V)和I/O功率(VDD33=3.3V)。

另一方面,1.1V通电时间应等于或小于3.3V电源。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/er/sllz065b/sllz065b.pdf

内核功率(1.1V)和I/O功率(3.3V)之间的定时规格是否有任何限制?  

当前情况下,一旦设备识别失败,GRSTz就不会重新启动。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    内核功率(1.1V)和I/O功率(3.3V)之间的定时规格是否有任何限制?

    [答案]:否,没有指定的时间,只要VDD在VDD33导轨之前处于有效的"高"限制,一切都将正常工作。

    您可以共享您的示意图以供查看。

    此致