This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:数据表显示"5V容差I/O端口";我对此有一些问题。

Guru**** 2755005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590795/tca9535-the-data-sheet-says-5v-tolerant-i-o-ports-i-have-some-questions-about-this

部件号:TCA9535

我们在Vcc +3.3V的电压下运行它,但我有几个端口,我想通过一些高电阻将输出提升到+5V,数据表对我来说不清楚会发生什么。 5V容差与5V友好型不同。

首先,我是否需要担心闩锁?

其次,如果闩锁不是问题,则当Vio超过Vcc时,电压-电流关系是什么? 是否存在高泄漏电流,还是看起来像漏极开路?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Glenn,

    P* I/O可被拉至5V,而不受VCC级别的影响,且不会导致闩锁。 当配置为输入时,它们将具有高达~Ω 5.5 V的高阻抗(最小泄漏)。 只要VIO未设置在VIL和VIH阈值之间,就不会对ICC产生影响。

    此致,
    最大