This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:为什么SN65HVD1781-Q1中需要偏置电阻器

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586520/sn65hvd1781-q1-why-there-is-need-of-biasing-resistors-in-sn65hvd1781-q1

部件号:SN65HVD1781-Q1

您好,TI支持部,

我们正在使用两个带有RS485的设备,每个都具有SN65HVD1781-Q1。 我们在与两台设备通信时遇到问题,非常感谢您的帮助。

1.当我们尝试通过RS-485通信两台设备时,它不起作用。 每个器件中两个RS-485的电源电压均为3.3V,我们正在通过2线模式(即A和B)来通信两个器件

2.当我们将2.2 K从A添加到3.3V和B添加到GND时,通信开始工作。 我不确定SN65HVD1781-Q1是否为故障安全偏置,为什么它需要任何偏置电阻器? 正在等待您的回复。

谢谢!

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish,

    1. 使用了什么终端电阻值,54欧姆,120欧姆或其他值?

    2. HVD1781可以使用3.3V至5V电源。 但请注意,当Vcc下降时,输出电压也会下降。 我建议在调试的第一步中,客户检查总线上的电压是否为共模和差分值。 如果有任何异常,我们可以从那里开始。

     

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao L,您好!

    感谢您的回复,并对延迟回复表示抱歉。 我确实验证了共模电压达到35V,因为我们的主板通过USB和以太网连接,而其他电源在230V交流,50Hz条件下工作。

    使接地共用或将100E电阻器从每个RS-485的GND连接到第三个共用导线解决了问题。 实际上,一些RS-485文字建议使用100E系列电阻器(从GND到第三根线)来限制环路电流,同时创建一个良好的参考,该参考值在RS-485共模范围内。

    谢谢!
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish,

    很高兴知道它适合您。 是的,使用100欧姆电阻器将每个节点连接到实际接地可能会限制回路电流。 但请注意,如果地面上有噪音,则可能会与信号耦合。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao L,您好!

    感谢您提供信息,我将确保听到接地噪音。