This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MAX3232:用于MAX3232IPW的IBIS型号。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590694/webench-tools-max3232-ibis-model-for-max3232ipw

部件号:MAX3232

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请为我提供MAX3232IPW的IBIS模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们只有MAX3232E版本的型号:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    这在I/O功能方面应与MAX3232相似,因为设备仅在提供的ESD保护级别上有所不同。

    此致,
    最大