This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:是否可以在eDP 1.4 上使用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/590608/hd3ss214-can-use-on-edp-1-4

部件号:HD3SS214
主题中讨论的其他部件:HD3SS213

您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题,HD3SS213是否支持1.4 信号?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    1.4 基于使用HBR2(5.4Gbps)的DP1.2a,在这种情况下,HD3SS213就足够了。

    如果您有HBR3(8.1Gbps),这些版本的1.3 要求使用1.4 ,在这种情况下,您需要HD3SS214。

    由于HD3SS214支持8.1Gbps,因此也适用于1.4。

    此致