This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:识别多个设备

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586237/tusb3410-recognition-of-multiple-devices

部件号:TUSB3410

您好,

我收到了客户的以下问题。

“SLLA170F (www.ti.com/.../slla170f.pdf)" )”文档指出 :“如果主机看到两个设备具有相同的VID/PID和相同的序列号,则可能无法使它们都正常工作。”

但是,他们已确认 两个TUSB3210s分别被一台PC识别为COM端口。

多个TUSB3410s可识别哪种情况?

客户想知道他们是否必须序列化信号或实施EEPROM。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kuramochi:

    如果他们使用EEPROM,则只需将EEPROM编程为"未序列化",如果他们不使用任何EEPROM,则不需要更改任何设备配置为"未序列化"作为默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto San,您好!

    EEPROM现在未实现。

    我再次向你们提出如下问题。

    他们希望将两台TUSB3410Q1连接到一台PC (主机)。
    他们已确认两个TUSB3210s分别被一台PC识别为COM端口。
    但是,文档“SLLA170F”指出:“如果主机看到两个设备具有相同的VID/PID和相同的序列号,则可能无法使它们都工作。”

    在将两个TUSB3410Q1连接到一台PC (主机)时,它们是否必须实施EEPROM?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    这不需要EEPROM。PC必须将多个TUSB3410识别为默认值。

    此致,Roberto