This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:热插拔问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT6800A, SN74CBTS6800, TCA4311A, SN74CBTLV3384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/586521/tca4311a-hot-swap-issue

部件号:TCA4311A
本线程中讨论的其它部件:SN74CBT6800ASN74CBTS6800,, SN74CBTLV3384

您好,

               图12显示了相同长度引脚的示意图,图11显示了不同引脚长度的示意图。 但为什么图11需要热插拔电源,而图12不需要?

               另一个问题是,客户希望有8位或16位的逻辑解决方案用于信号热交换(可能用于UART/I2C/IO...等)。 我们是否为客户提供热插拔功能缓冲支持? SN74CBT6800A /SN74CBTS6800是否 适用于此应用程序? 谢谢你。  

          

巴西

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:
    我假设图11是第二个示意图。

    图11,具有一个直流-直流转换器,这意味着具有大量输入电容。 想象一下,您要使用一个12伏电源,将其直接连接到直流-直流转换器的放电盖。 由于dv/dt,您会有一个巨大的浪涌电流。 这意味着您还将有相同的大电流通过具有电感的连接。 这意味着您会有一个巨大的过冲,可能会损坏零件。 因此,热插拔部件控制进入输入电流帽的电流,使其成为缓慢的斜坡,并且没有 大的浪涌电流,并且没有电压因感应振铃而过冲。

    图12将电容很大的电容Vcc电源连接到一个非常小的输入盖(0.01uF)。 这意味着与直流-直流转换器输入处的电流相比,只有少量电流或浪涌电流。 因此,无需在 其前面放置保护装置。
     
    希望这能解释您的第一个问题。

    第二项质询。 我不是很确定你在这里问什么。 此图11是否为总线开关? 您能否详细说明这些问题,并解释他们到底在尝试做什么以及他们有什么顾虑?
    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francis

    感谢您的回复。 第二个问题,我只知道SN74CBT6800A /SN74CBTS6800是否支持热插拔功能。 如果不能,是否有任何8位或16位缓冲逻辑解决方案可以像TCA4311A那样支持热交换? 谢谢你。


    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:
    我不确定您是否需要与TCA4311A完全相同的功能,用于通过线束连接的IO。 SN74CBT器件的肖特基二极管可帮助处理线束引起的任何电感振铃。 它夹紧电压,使其低于内部二极管可以导电的电压。 它可以防止能量进入器件内的非预期位置,感应能量被输送到设计用于传递电流的schottkys。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    我能知道SN74CBTLV3384还具有肖特基二极管来防止电感振铃至钳位电压吗? 谢谢你。

    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:
    我将线程拆分并将其移至支持此产品的交换机组。
    Francis Houde